结果:找到"DAPlink仿真器 win7驱动 梁山派",相关内容1000条
  • 立创梁山派程序无法下载
  • 初次使用,因为我的mdk版本过低,识别不到那个下载器,于是按照官方教程更新了keil5,可以成功识别到了,但是编译之后下载总是显示Error:FlashDownloadfailed-"Cortex-M4";使用flash对芯片进行擦除又可以成功,下载文件正常配置,使用的程序是梁山派官方提供的例程“寄存器点灯”,编译无错误无警告;请问各位大神有没有遇到过相同的问题?应该如何解决?
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:老小白ll 发帖时间:2024-05-14 17:34:00
  • 求助,利用梁山派EXMC模拟8位并口8080时序数据之间不连续出现杂乱信号
  • 最近在使用梁山派驱动一块LCD屏幕,同时也准备学习一下EXMC外设,使用的屏幕是8080驱动。于是从立创开发板提供的例程里面找到了关于16位并口的LCD驱动代码,下面是移植来的初始化代码:voidexmc_gpio_init(void){rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOG);gpio_af_set(GPIOD,GPIO_AF_12,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GP...
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: EXMC 8080时序 LCD 发帖人:靠谱的成年人 发帖时间:2024-01-09 19:07:00
  • 立创梁山派FreeRTOS移植
  • 准备工作准备一块立创梁山派开发板。准备一个可以跑起来的例程(最好有点灯)。如果没有,可以使用立创梁山派官方的例程。FreeRTOS源码版本202212.01--------点击【链接】跳转到官网查看:说明:FreeRTOS的官网下载速度很慢,这里我提供我下载好的,里面还有移植前的例程和移植成功之后的例程,链接提取码:1234移植环境电脑是WIN10系统。运行与编译环境是使用Keil5.37。移植步骤裁剪文件将下载下来的FreeRTOS源码进行解压,并删除我们不需要的文件。(只删除【Source】文件夹下的其余文件!)工程移植在我们的项目工程里面新建个文件夹【Middlewares】,在【Mi...
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: 立创 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-07-21 10:34:00
  • 立创梁山派GD32F470ZGT6--使用DMA实现多通道ADC采集
  • 测试发现ADC的引脚配置为浮空之后,如果没有接入东西,其读取的ADC值是不确定的,所以在测试的时候,一定要把对应的电压接入ADC引脚,测量的值才是准确的。如果单独使用ADC多通道,会有通道错乱的问题,实际查看数据手册,发现ADC采集完的规则组数据只保存在一个16位的寄存器中,如果没有及时取出数据,就会被后面的数据覆盖,导致数据错误,或者数据的通道错乱,比如通道1的数据跑到通道2。所以使用直接使用DMA将采集完成的数据给搬运出去,这样就没有数据错乱问题。上代码。adc.c#include"adc.h"/***********************采样次数30ADC通道4***********...
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32F4 ADC DMA 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-15 19:43:00
  • GD32F470使用定时器失能函数无法完全失能
  • 配置完成了定时器,并打开了中断。但是没有使能定时器,而是失能状态。发现会进入中断服务函数,定时器无法完全失能。通过Keil的仿真,在定时器的中断服务函数中,让变量zzz自增,发现使用了定时器失能函数后,变量zzz还是会自增。这个是什么问题?如何解决呢?相关截图:相关代码:008定时器灯闪烁.zip
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32 立创 定时 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-05 10:50:00
  • DAP-link简易仿真器的win7驱动
  • 买了梁山派的GD32F470开发板,拆封,下载资料,上手一试为快。结果被一盆冷水直接浇熄了—仿真器没有驱动!找技术服务,技术服务说win10没问题,win7是我的电脑环境问题。换了win7(32位和64位)都不行。网上找资料解决,也找了n多驱动,终于搞定!分享给大家DAP_link的win7驱动问题.zip,本文件回答什么人需要以及怎么操作问题ARM仿真器功能不正常安装此驱动.zip,压缩包含驱动文件。2023.4.1
  • 所属专栏: 开源设计 标签: DAPlink仿 win7 发帖人:fuyl 发帖时间:2023-04-02 09:10:00
  • DAPlink软件外包
  • 使用GD32E505RBT6实现DAPlink仿真器功能,要求:1.实现GD32E505RBT6的USB高速功能2.实现虚拟串口3.需要100%自己移植官方的DAPlink库4.实现DAPlink的SWD接口仿真功能
  • 所属专栏: 项目外包 标签: DAPlink仿 发帖人:我是何小P 发帖时间:2022-07-08 17:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: